请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10970 大家好,我们遇到了变速问题(应该解决)。 驱动器由55计时器驱动、即使电机以不同的速度驱动、PWM 输入看起来也是相同的。 电机在大部分时间都能正常运行、但大约25%的时间以慢速模式驱动、并且没有明显的发生模式。 此问题存在于两个具有相同设置的不同电路板/电机上。 电机输出的可见性不同(顶部图片是按预期运行、底部图片是以较慢的速度运行。) 蓝色轨迹线是 U、黄色是 U 的 ahll 传感器。 如果有人对迹线有任何想法以表明可能发生了什么情况、我将不胜感激?
非常感谢
Richard