This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV2700:通过 Arduino 控制模块。

Guru**** 2381250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686481/compiler-drv2700-control-the-module-from-arduino

器件型号:DRV2700

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我有一台用于点印的3D 打印机。 为了将油墨滴在表面上、我有一个电压滴管。 在打印机 XY 的每次移动之间,该 peizo dropper 需要打开几个小时的微秒。

如何在 Arduino 的每次移动之间控制 DRV2700的开/关?

提前感谢您的帮助。

APU  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 APU、

    数据表的9.2.1至9.2.4节中列出了几种不同的 DRV2700驱动方法。 我建议阅读第9.2.4节以了解这种实施方式。 请在发布到 E2E 之前查看数据表。 使能引脚可用于禁用和启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 APU、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。 我现在将关闭此 E2E 主题。