This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:关于电机选择和微步进功能

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687229/drv8803-about-motor-selection-and-microstep-function

器件型号:DRV8803

您好!

我 尝试使用 DRV8803电机驱动器

但是、我认为必须首先检查以下功能、DRV8803可以实现这些功能

1.我是否可以通过 DRV 8803控制双极步进电机?

   原因、数据表第一页仅提到单极步进电机驱动器

此外、我还想使用 DRV8803的1/8微步进控制器。 有可能吗?

3.我听说单极步进电机不能反向旋转。

  由于 DRV 8803数据表仅提及单步进电机、

  我是否仍然可以通过 DRV8803在 两种方式(正向和反向)控制双极步进电机?  

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 GWONYG、

    是的、您可以使用 DRV8803来控制具有1/8微步进的双极步进电机。 对于步进电机的每个翼、一侧连接 VM、另一侧连接 DRV8803输出、但仅单向。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、GWONYG、

    很抱歉我犯了错误。

    DRV8803无法驱动双极步进。 由于对于双极步进控制、电流应该是反向的、因此 DRV8803电流是单向的。

    双极步进驱动器可以控制单极步进、单极步进驱动器无法控制双极步进。

    谢谢你。