This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873S-Q1EVM:VM 为5V 时出现启动错误

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687450/drv8873s-q1evm-startup-error-when-vm-is-5v

器件型号:DRV8873S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

大家好、

在 这种情况  下、当 VM 以低电压设置导通时、DRV8873不工作。

我们希望使用的是5V 的 VM。

 尽管 VM 在5V 启动时不运行、但它在5.1V 下运行。

即使 VM 在6V 时启动并逐渐降低至5V 或更低、DRV8873也处于激活状态。

在5V 附近似乎有一个阈 值、除非 VM 曾经超过该阈值、否则它似乎不会开始运行。

此器件或此 EVM 中的启动是否有限制?

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    我们将尽快进行调查并回复。 反向电压保护可能会影响该阈值。

    您是在标有 VM 的测试点还是在 DRV8873S-Q1的引脚上测量 VM? 测试点实际上是 VBAT、在低电压下可能是高于 VM 的二极管。 VM 标签将被更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、

    反向保护电路将 DRV8873 VM 电压降低~600mV。 当输入电压为5V 时、DRV8873 VM 电压为4.4V。

    在输入电压增加到5.1V 以上且器件未处于睡眠模式后、电荷泵启用保护 FET。 然后、DRV8873 VM 电压与输入电压匹配。