This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:故障寄存器(2A)的位6被置位

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687612/drv8308-bit-6-of-fault-register-2a-is-set

器件型号:DRV8308

大家好、

我设置了故障寄存器的位6 (0x40)、并且 DRV8308 EV 电路板中的故障 LED 指示灯亮起。  但是、数据表显示该位是保留的。  我想知道该故障是什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    这是转子锁定故障、现在保留在器件的最新版本中。

    您可以通过搜索 slvscf7a 来找到 EVM 上器件的数据表

    请注意,新数据表( slvscf7b )中列出了一些其他更改。