This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:DRV10987 EVM GUI 通信问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV10987EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687139/drv10987evm-drv10987-evm-gui-communication-problem

器件型号:DRV10987EVM
Thread 中讨论的其他器件:DRV10987

尊敬的所有人:

我按照《DRV10987评估模块用户指南》中的所有说明进行了操作、但如果运行 DRV10987 EVM GUI 并选择器件 DRV10987、我会遇到通信错误。

如果我选择"Cancel"、程序将退出。 如果我选择"继续"、程序将启动。 选择"启用配置"后、此按钮变为绿色、但显示"演示模式"。 单击演示模式复选框后、"硬件已连接"字段将变为绿色。

如果我想更改电机参数"相位电阻"并按 RETURN、则会弹出一个新的错误窗口:

按下"Continue"(继续)后、将出现一个"Error (错误)"窗口:

我已卸载 DRV10987、USB2AND 和 NI LabVIEW 运行时引擎、并完全安装了新的、但没有更改。

请注意、在启动 DRV10987EVM 软件以及更改电机参数或点击"手动刷新"按钮时、I2C 总线上存在流量、但始终会弹出错误、电机不会旋转。

据我估计、问题出在 LabVIEW 仪器的通信中、错误文本中注明了 xxx.vi。

我们可以做什么?

此致

阿洛伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alois、

    以管理员身份运行程序是否有帮助?

    open/create/reply 错误通常意味着程序在写入 NI LabVIEW 文件夹时遇到问题。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    是的、在以管理员身份运行之后、不再出现通信错误。 现在、我还可以以普通用户身份启动。

    非常感谢您的帮助!

    此致

    阿洛伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的光临! 请务必单击"此已解决我的问题"按钮、以便其他人也可以找到此答案。

    谢谢、
    Cole