This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8823:串行接口

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687217/drv8823-serial-interface

器件型号:DRV8823

您好电机驱动器团队

是对 DRV8823上的 SPI I/F 还是通用 GPIO 进行串行接口控制?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    该器件可接受 SPI 命令或通用 GPIO。 请注意、DRV8823仅接受命令。