This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8841:DRV8841的输出是否可以并联(如 DRV8844)

Guru**** 2382220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, DRV8841, DRV8842, DRV8828, DRV8829
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687355/drv8841-can-the-outputs-of-the-drv8841-be-paralleled-like-drv8844

器件型号:DRV8841
主题中讨论的其他器件:DRV8844DRV8842DRV8828DRV8829

由于 DRV8844当前不可用、我正在搜索"第二个来源"。

我需要两个半桥来驱动电磁阀。 如果可以并联半桥的输出以降低功率损耗、则 DRV8841是一种替代方案。

您能告诉我这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    您是否了解过 DRV8828、DRV8829或 DRV8842? 这些可能更适合。

    除非数据表中特别说明、否则不建议并联输出。 时序不匹配可能会产生看起来像击穿的事件。 例如、当 AOUT1和 BOUT1均为低电平时。 输入信号 AOUT1和 BOUT1切换为高电平。 在 BOUT1从低变为高阻态之前、AOUT1切换为高电平、导致电流从 VM 流经 AOUT1通过 BOUT1流入 GND。