请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 主题中讨论的其他器件:LVBLDCMTR、 MOTORWARE、 LAUNCHXL-F28069M
我有一个24伏的工作电源连接到从 TI 购买的 LVBLDCMTR
DRV8301-RevB
LaunchPad-F28069M-XL
已在 CCS 中编译 Motorware 代码(这是多么混乱...) ,刷新了各种项目。 正如 Instaspin《实验室手册》中提到的、改变观察窗口中变量的恼人的事情没有发生。
然后下载 GUI。 它声称不支持逆变器电路板的 REV-B。
按下一个按钮、要求它识别电机、电机根本不旋转。
如果从"实验项目"运行电机需要这么长时间,那么有人会如何使用 FAST 观测器进行开发?