This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/712093/drv8307-drv8307

器件型号:DRV8307
主题中讨论的其他器件: TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE

大家好、我看到 有一个适用于 DRV8307的 pscpice 瞬态分析模型。 是否有人可以告诉我是否还有适用于相同或 EVM 的 Allegro 布局文件?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、请提供反馈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    没有适用于 EVM 的 Allegro 文件。 Altium 文件可用于 EVM。 可以将 Altium 文件导入到 Allegro 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认,Allegro 中是否有任何包含文件的栅极驱动器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    没有。 Altium 用于创建原理图和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rick、您能不能通过将布局文件保存为 ASCII 格式来提供 pcbdoc 文件、如所附图像中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    请参阅随附的文件。 请告诉我、您是否不需要。

    e2e.ti.com/.../DRV8307EVM-RevA.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的回复。 我看到 DRV8307的最大工作电压范围可达32V。 那么、我想可以通过它生成的最大相位到 GND 电压是32V 吗?

     

    如果我需要100V 的相位接地电压,那么解决方案是什么?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如:如果电动汽车电池电压为300V,那么我们如何高效地使用 DRV8307,因为它的最大电源电压为42V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,有人会帮我解决这个问题吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    DRV8307建议的系统电压为32V 或更低。

    如果您正在寻找300V 运行电压、请查看 www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT 作为示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我看到 DRV8307 的最大工作电压范围可达32V。 那么、我想可以通过它生成的最大相位到 GND 电压是32V 吗?

     如果我需要100V 的相位接地电压,那么解决方案是什么?  

    如果电池电压为300V、则如何驱动 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回复、我们是否可以采取措施将300V 降至适合 DRV8307的水平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、对于以下建议的电源套件、您能否告诉我 BLDC 电机应用的原理图/布局文件位置?

    www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 请索取您的反馈  

    请告诉我以下部件的 BLDC 电机应用的原理图/布局文件位置。  

    www.ti.com/.../TMDSHVMTRPFCKIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    加载 controlSUITE 后、您可以在 controlSUITE 位置找到这些文件

    开发套件\HVMotorCtrl+PfcKit_v1.7\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R5

    此处提供了原理图(本机和 pdf)和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rick 的回复、非常感谢您的回复。 在下载和安装软件之前,如果我能看到原理图和布局,那就好了,那么您能给我发送原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rick 的回复、非常感谢您的回复。 在下载和安装软件之前,如果我能看到原理图和布局,那就好了,那么您能给我发送原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    请参阅随附的。 这些是2.1版、但我认为电路板是相同的。

    PCB:

    e2e.ti.com/.../HVMotorCtrl_2B00_PFC_2D00_PCB_5B00_R1.1_5D00_.pdf

    原理图:

    e2e.ti.com/.../HVMotorCtrl_2B00_PFC_2D00_SCH_5B00_R1.1_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Rick 的原理图、我看到 PCB:线条为空白、您是否也为此发送了任何链接? 它似乎没有通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddhartth、

    两者都在那里、但链路是并排的。 我在看到答复后注意到了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rick 的原理图、我看到 PCB:线条为空白、您是否也为此发送了任何链接? 它似乎没有通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    我刚刚编辑了包含链接的帖子、以清除任何混淆。

    两个文件都在那里、但链接是并排的、很难看到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rick 的回复、您是否还有用于任何电机驱动器评估的3D 模型? 主板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    我们没有评估板的3D 模型。