This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:需要现成的驱动器套件+ BLDC 的建议、以实现大电流运行

Guru**** 2382340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685611/drv8305-need-suggestion-for-off-the-shelf-driver-kit-bldc-for-large-current-operation

器件型号:DRV8305

您好!

我正在进行一个动手实战演示、展示 BLDC 运行中的电流波形、为此需要现成的解决方案。 我正在寻找电机驱动器评估套件+ BLDC 电机。 BLDC 应承载大至10-20A 的电流、以便我可以使用电流探头轻松拾取和显示。

我遇到了以下与 Electrocraft (RP34-313V24-100)电机配合使用的参考设计。  

www.ti.com/.../tidubp9.pdf

但是、此设计 PCB 需要进行晶圆制造厂和组装。 对于已经构建和组装的演示套件是否有适合的建议、以满足我的要求。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraag:

    这是否可行: www.ti.com/.../DRV8305-Q1EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这看起来很好。 那么、我能否在以下链接中获取一个 BLDC 电机、该电机的工作电压< 45VDC、最大持续电流< 25A、并将其插入该板。

    https://www.electrocraft.com/ecnow/rp/

    或者、您能否分享图中所示的电机详细信息? 830Q1评估模块用户指南的17 (链接如下):

    www.ti.com/.../slvuaq4a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraag:

    是的、您应该能够使用您选择的电机。 请注意、您选择的电机具有较大的堵转电流。 在失速期间限制电流非常重要。 这可以使用 SPI 寄存器中的 VDS 设置来完成。