This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《DRV3205-Q1:采用 DRV3205-Q1的电动助力转向设计指南》

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685666/drv3205-q1-electric-power-steering-design-guide-with-drv3205-q1

器件型号:DRV3205-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0714

尊敬的:


我们的熟料想要设计 EPS 系统,我们可以找到应用报告 SLVA830, 并将 TPS65381与 HerculesTm微控制器 TMS570连接以供参考。


如何使用下表为我们的参考 TI 设计完成原理图。


如有、请告知我。


谢谢、


此致、


劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我不确定我是否理解您在这里要问的问题。 请您进一步解释您的问题吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    TMS570LS0714和 DRV3205具有 用于我们的客户端 参考的原理图。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。