This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:TIDA-01493

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01493, DRV10987, DRV10987EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685496/drv10987-tida-01493

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件:TIDA-01493、、

大家好、

我找到了 TIDA-01493 -热优化双层60W 无传感器 BLDC 电机驱动参考设计:

http://www.ti.com/tool/TIDA-01493

我通过此链接下载软件、但再次获取 EVM exe。

在这里找不到示例代码。

您能否共享 TIDA-01493的源代码?

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    TIDA-01493不附带或不需要源代码。 TIDA-01493中链接的软件是 DRV10xx GUI 软件,可帮助用户调整和启用 DRV10987的配置设置。

    通常、该软件用于 DRV10987EVM 的上下文、但为了便于访问、此处链接了该软件。

    最棒的
    Cole