This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:操作问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/710671/drv8323-operation-question

器件型号:DRV8323

您好!  

我想知道是否可以在以下条件下操作驱动程序进行测试:  

VM 仅适用于8323、但不适用于 IGBT 或 MOSFET 的功率级

在 V DRAIN 上将有与 VM 相同的电压、我想知道这对于驱动器是否正常。  

由于它是感应引脚输入、因此它不应具有电压输出、这是正确的吗?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user021864、

    您应该能够在不为 MOSFET 电桥供电的情况下为 DRV8323供电。 VDRAIN 引脚用于感测高侧 MOSFET 漏极、因此它不是输出。 我同意您仍应将其连接到与 DRV8323 IC 相同的 VM 网络。

    编辑:VDRAIN 需要连接到与 MOSFET 电桥电源相同的网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果我能够为 DRV8323供电而不为 MOSFET 电桥供电、为什么 MOSFET 电桥上会有输出?

    为什么在 VDRAIN 引脚上测量的电压等于 VM?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user8323、

    我误解了你原来的问题。 我可以咨询我们的设计团队、但我需要了解以下内容。

    1) 1)客户如何将功率 FET 的电源与器件 VM 分离? 您能否提供方框图或原理图?

    2) 2)客户在这种情况下测量 VDRAIN 上的 VM 时是否具有使能引脚高电平或低电平?

    此外、我更新了我之前的帖子。 请参阅编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user8323、

    当 H 桥电源未通电时、您在 VDRAIN 网络上看到 VM 的原因是、有一条泄漏路径通过电荷泵、从 SHx 引脚流出、然后向上到达高侧 FET 的体二极管。 虽然您可以在 VDRAIN 或 SHX 上测量此电压、但泄漏路径将无法提供足够的电流来无意中驱动任何东西。