This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DRV10983

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/713818/drv10983-drv10983

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!  

我是 kumari。 我将 drv10983用于 BLDC 电机。 使用 Usb2any Explorer 板,我可以配置 drv10983的设置,使其工作正常。 但在关闭电路板之后。 将更改设置。 如果我再次提供功率、则意味着电机不工作。 因此、在电路板上电后、我需要再次配置设置。 您能告诉我问题的解决方案吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kumari、

    使用 USB2ANY 配置设置时、会将值编程到易失性存储器中、这意味着在下电上电后内容将丢失(如您所述)。

    单击   电机参数 部分下方的基本设置选项卡上的"eeWrite"按钮 、可将  易失性存储器的大部分内容(仅限寄存器 SysOpt1-SysOp9)编程到 EEPROM 中、EEPROM 是非易失性存储器。 然后、即使您重启电源、也会保存您的设置、因为 EEPROM 会在  上电期间将设置加载到易失性存储器中。

    如果您不使用 USB2ANY、或要了解有关 EEPROM 编程的更多信息、请查看数据表中的非易失性存储器部分。

    最棒的

    Cole

    编辑:确保 VCC = 24V 编程时、EEPROM 电路需要24V 才能将寄存器成功编程到 EEPROM 中。