This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:重试电容器

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/711218/drv10970-retry-capacitor

器件型号:DRV10970

您好!

您能告诉我重试电容器 Cretrry 的建议值范围 吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    建议从0.047 μ F 到0.47 μ F。 此范围为~0.8秒至~8秒

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速回复。

    我还有另外一个问题,请问您是否可以告诉我建议值的依据?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡托、

    在低侧、我担心计数器的精度。 DRV10970对电容器上的128个充电/放电周期进行计数。 在~0.8秒时、这是~ 6 μ s 的周期。 由于正常重试通常是几秒钟、为了最大程度地降低设计成本、计数器的时间并不是很长。 这意味着时钟速度不是超级快。 当我们开始计算仅几微秒的周期时、我们将在重试时间上有较大的变化。

    我们最终会花费太长的时间、但是、我的建议更多地是基于我对客户的体验、他们通常使用几秒钟的时间来处理锁定情况。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的解释。

    我明白了。

    此致、
    加藤