This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV201:在中高电流设置下无 VCM 电流输出。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/710611/drv201-no-vcm-current-output-at-mid-high-current-setup

器件型号:DRV201

您好!

我在使用 DRV201驱动程序驱动研究项目的 VCM 时遇到了一些问题。  

借助 DRV201评估板、它在整个范围内都能正常工作、但是、一旦我切换到我自己的 DRV201适配器板、驱动器在~400标称 VCM 电流下发生故障。 超过该电流时、当我更新电流输出时、驱动器将尝试增大电流并快速降至0。 注册表未报告错误。  

我已经尝试了很多不同的方法来解决这个问题(焊接技术、PCB 规格和电容器位置)、但是误差一直在发生。 该板非常简单、几乎与评估板相同。 我不知道如何进行故障排除。 此时、任何见解或建议都将有所帮助。

其他一些意见:
我想、高于~400标称电流时、只要我设置输出电流、驱动器实际上就会将其自复位。 PWM/Freq 设置全部复位为默认值。 在未连接任何 VCM 的情况下、该器件会在任何电压输出端报告无连接错误、这表示无短路连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yehe、

    您是否监测过 VBAT 电压、寻找可能会使器件复位的压降?
    如果您没有看到任何信号、请比较 EVM 和适配器板之间引脚上的所有信号。 请捕获任何差异并提供示波器捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    这是非常鼓舞人心的、示波器连接很快就解决了我的问题。

    这是一个非常愚蠢的错误。 我错误地将接地端连接到 USB-I2C 上的一个空引脚(EVM 板上的方形引脚)、并假定该引脚一直是接地引脚、因此驱动器不会一直接地。 它在低电流输出下工作、因此我根本没有考虑接地问题。

    总之、非常感谢您的帮助。