This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:睡眠模式条件

Guru**** 2608285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/706231/drv8871-sleep-mode-condition

器件型号:DRV8871

您好!

我希望您确认您是否曾观察到以下现象。

*

条件:  

用户在睡眠模式下保持输入 VM (20V - 30V)(IN1和 IN2为低电平)。

现象:

当上述状态持续很长时间(例如1小时)时、您是否观察到输出电压波动(或运行异常)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    我们没有看到这一点。 您能否提供更多详细信息?

    您是否有波动的范围捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    感谢你的答复。
    >我们没有看到这一点。
    明白。

    >能否提供更多详细信息?
    很抱歉、我们没有详细信息。
    因为这个问题来自客户以前使用的器件的经验。

    我们希望您确认您目前是否有任何 DRV8871勘误表。
    如果您有此器件的勘误表、您能告诉我吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Machida-San、

    DRV8871没有勘误表。