This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:DRV8842 -占空比问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/722966/drv8842-drv8842---duty-cycle-problem

器件型号:DRV8842

我正在调查包含 DRV8842的电路的问题。 输出 PWM 占空比似乎永远不会超过所附波形中所示的特定占空比。

更换 IC 可以解决该问题、但我想知道原因是什么、并想知道以前是否看到过类似的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    这可能不是故障;它可能是器件间的差异。
    理想情况下、当输出禁用时、在负载上提供电流会有所帮助。

    您能否提供器件的相关原理图?
    感兴趣的是:
    VREF 电压
    ISEN 电阻值
    I4至 I0设置
    启动顺序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)