主题中讨论的其他器件: DRV8704
大家好、
HBRIDGE DRV8842存在问题、EVM 和电路板的行为不同。
原理图大致相同。
我已将我的意见记录在文字文档中。
有人可以提供帮助吗?
我们将 STM32F4 (MCU)与 DRV8842PWPR 相连
电机:
AE200:24V 直流、安培最大值、
1.38A 平均峰值启动电流9A 持续3.22ms
HBRIDGE 设置:
VREF:1V
ISENSE:0.1欧姆
ICOPPING 电流:2A (1/(5*0.1)
ICURRENT 设置:(I4:I0)=11111
睡眠、复位、IN1、IN2、I[4:0]由 MCU 控制。
电源:
HBRIDGE 由电路板的24V 电源供电。
原理图:
EVM 原理图:
电路板布局:
底层:
顶层:
问题:
DRV8842不能始终驱动电机,并在 OUT2或 OUT1有时提供24V 电压时触发故障。
DRV8842 EVM 可与电机完美配合使用,而电路板上的电机则不能配合使用。
原理图与 EVM 非常相似。
不驱动电机时正常工作:
案例1 (故障触发):
但在 EVM 中不会发生上述情况。
是因为3A 的启动电流持续3ms 导致了这种情况吗?
案例2:
HBRIDGE 不响应 OUT1和 OUT2 IN1和 IN2上的命令。
提示:
- 我使用电路板的24V 为 EVM 供电,电路板工作正常,在启动电机12ms 时,24V 电压降至16V。
- 我有大量100uF 63V 铝、与板载 EVM 类似。
- 我具有与 EVM 相同的感应电阻器值(根据 EVM BOM 为0.1欧姆)
我可以将 HBRIDGE 发送给 TI 进行 RMA 和解密以进行分析吗?
问题:
- OCP 响应时间和 Isense 响应时间是多少(ISENSE 3.7us?)
- 如果 HBRIDGE 不起作用、如何限制电机的浪涌电流?
- 为什么 H 桥允许电流上升并且在超过斩波电流时不会进入 PWM 模式?
- 为什么 EVM 行为正确?