请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10987 我需要一个电机控制器来控制 BLDC 薄型电机。 该电机有4个线圈、以90度的间隔提供24V 直流电压。 它有一个 Perm MAG。 您的部件为三相、不会这样做。 解决这个问题的方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要一个电机控制器来控制 BLDC 薄型电机。 该电机有4个线圈、以90度的间隔提供24V 直流电压。 它有一个 Perm MAG。 您的部件为三相、不会这样做。 解决这个问题的方法是什么?