This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要使用12V 电源为电极板供电的电路、电流为12v 50A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/715814/need-a-circuit-for-powering-an-electrode-plate-with-12v-50a-using-a-12v-source

主题中讨论的其他器件:LM5109B

我的要求是使用 PWM 控制和12V 直流电压源获得有助于为电极(12V/50A)供电的电路。 请帮助我找到适合这种情况的 TI 组件。 还建议我使用一些能够产生 PWM 并适用于物联网应用的 TI 处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renveer、您好!

     我想我不理解这一要求-如果您已经有12V/50A 可用、为什么您需要电源设计来生成相同的电流?

    请告诉我这项请求背后的需要。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、我深表歉意。 实际上、我的电源是太阳能电池板、我打算使用来自 MCU 的基于 PWM 的信号来控制电极。 请告诉我可以在该器件上使用哪些可能的 TI 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RENVEER、

    C2000 MCU 都能够生成复杂的 PWM、但 C2000可能不具备物联网所需的功能。

       

      

    我认为 MSP432可以驱动 PWM、其中一些具有以太网、这可能对您有所帮助。

      

    如果您正在寻找无线产品:

      

    作为一名 C2000工程师、我肯定不是很熟悉所有 TI 器件、但想提几个可能的解决方案。 可能还有其他好的解决方案。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能建议使用 TI MOSFET 来桥接低功耗 PWM 信号和高电流低电压(50A/12V)系统。

    我发现类似的非 TI 器件
    www.canakit.com/50a-dc-pwm-motor-speed-controller.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RENVEER、
    抱歉、我没有任何高电流 FET 相关经验。

    您是否检查过是否有符合您要求的 TI 参考设计?

    www.ti.com/.../index.html

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reneer:

    听起来像是一个有趣的项目!

    您可能最容易使用我们的功率级之一-您可以在以下位置找到选择指南:
    www.ti.com/.../overview.html

    如果您找不到所需的电压/电流组合、可以将分立式 FET 与 LM5109B 等驱动器结合使用:
    www.ti.com/.../overview.html

    您可能会发现此处的太阳能 TI 参考设计很有趣、尽管它们通常比您的系统复杂、最终输出为电网供电的交流电压:
    www.ti.com/.../overview.html

    祝您的项目顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 REVNEER:

     我认为、如果您提供此系统的方框图、以及您要求设计帮助的设计部分、将会大有裨益。  我不确定 您是否仍然需要 PWM 生成、太阳能电池板的电源接口、电池板的电源处理、  或者以上所有功能。

    谢谢、

    ~Leonard    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要生成 PWM 来控制电极。 我找到了一个可能适合的设计、它附在这里

    http://electronica.mk/all_articles/Electric_Car_Projects/50A_PWM_DC_Motor_Speed_Controller/50A_DC_Controller.html

    请查看上面的网站、希望您能回答我是否可以使用它来控制12V 50A 电极、代替设计中的电机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您到底要做什么、因此很难说出是否可以使用该电路。 如果您需要 PWM、该电路肯定会从直流源生成 PWM。

    我认为您可能需要将太阳能电池板的输出转换为12V、然后如果您的电镀工艺需要 PWM、请使用您在上面发布的某种电路。