This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323栅极信号连接(GHx、GLx)??

Guru**** 1375020 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, DRV8323, TIDA-00774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/715362/drv8323-drv8323-gate-signal-connection-ghx-glx

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: TIDA-00774

您好!

我使用 DRV8323RH 设计了电机驱动器。

参考了 BOOSTXL-DRV8323RH 电路。

但我在开关噪声方面遇到了问题。 因此、我尝试缩短 从 MCU 到 DRV8323的路径(GHx、GLx)。

我使用低 IDRVE 以较慢的导通时间。

最近、我在 TIDA-00774 18V/1kW 电路中发现了 GHx、GLx 路径中的电阻器(下图)

电阻器的作用是什么?

它能否在快速导通时间内降低开关噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Min-su、

    该电阻器用于限制流入 FET 栅极的电流、但 IDRIVE 设置也可以这样做。 TI 参考设计演示了两种可用于缩短开通时间的选项。

    缩短 DRV8323和 FET 之间的布线长度也有助于降低寄生电感。 过孔还会在路径中增加寄生电感、因此尝试减少栅极驱动信号或其他电源信号更改层的次数将有助于减少寄生效应。 FET 封装和键合线也会增加电感、这也可能导致振铃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、谢谢你。

    我已将电路板设计为缩短 DRV8323和 MOSFET 的迹线。

    但是、我在开关噪声方面遇到了问题。 因此、我使用了低 IDRIVE 条件。

    我可以再问一个问题吗?

    从 DRV8323到 MOSFET 的跟踪点有哪些更好的设计?

    1. 带有过孔的短迹线(可能为25mm)。

    2.没有 过孔的长迹线(可能为40mm 或以上)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Min-su:

    这对我来说很难说。 有一些有关 PCB 设计的书籍可能会为您提供很好的建议。 我可能会亲自选择25 mm 的通路。

    如果更改 IDRIVE 设置没有帮助、您可能需要考虑在开关节点上添加 RC 缓冲器电路、以进一步降低开关节点上的噪声。 您还可以考虑在连接器与电机相连之前在开关节点上放置铁氧体磁珠、以便高频信号不会传播到电机线。 此外、您还可以在连接器后面的电机导线上放置铁氧体磁珠。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、James。

    这对我很有帮助。