This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:DRV2603:LRA 自动谐振跟踪的频率范围

Guru**** 2578795 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/716365/drv2603-drv2603-frequency-range-for-lra-auto-resonance-tracking

器件型号:DRV2603
主题中讨论的其他器件: DRV2625

您好!

我们正在考虑将 DRV2603用于我们的应用。 我们的传动器的谐振频率范围为250Hz - 300Hz。

自动谐振跟踪功能是否可在此应用中使用?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表(6.3)中所述、LRA 频率的 F0或自动谐振跟踪范围为140Hz -220Hz。 我们的较新器件、如 DRV2625、可以支持此应用。