This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I#39;m 希望驱动低电压、低电流电机、而 I#39;m 想知道 TI 是否有任何适用的 NMOS 晶体管

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, CSD88539ND
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/728733/i-m-looking-to-drive-a-low-voltage-low-amperage-motor-and-i-m-wondering-if-ti-has-any-applicable-nmos-transistors

器件型号:CSD88539ND
主题中讨论的其他器件:DRV8303

Chris Bull 回答了我的问题、但我意识到:

我将使用 MC33033来驱动这种情况、因为 TI 没有四相就绪型控制器设计、因此无法使用 drv8303。 (看起来 mc33033是唯一的四相控制器设计、因为 DRV8303建议采用三相)。 那么、我假设我可以直接从 MC33033连接到88539ND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我对 MC33033不太熟悉、但快速查看该器件时发现它能够驱动功率 MOSFET、因此、是的、您可以将其连接到 CSD88539ND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MC33033提供2个选项
    半波
    2.全波
    不确定哪一项适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    由于这是竞争对手的器件、我建议您与他们联系、以了解 MC33033的具体细节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来像从裂缝中掉落。 问题是、我需要多少个 ti MOSFET 来从 mc33033获取 I/p 并输出到四相电机。 这是关于购买 TI 产品
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我不完全确定您要问什么、但我认为答案是4个 CSD88539ND 器件。 当您要执行四相电机时、每个相位需要2个 FET、每个 CSD88539ND 中都有两个 FET、可配置为1/2桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CCF08062018_5F00_0004.pdfWhat我问的是-这个配置(dwg 附加)半波还是全波。 它确实会有所不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我很粗略、但我不清楚您的半波或全波意思、这是否与1/2桥或全桥电机相同?
    在原理图中、我看到一组达林顿对、其中没有 MC33033、因此我假设这将取代 U5901。
    由于 MC33033可以直接驱动 FET 的栅极、因此无需原理图中所示的双极达林顿对、只需使用单个 FET 即可。
    因此、如果由 MC33033的适当栅极驱动器驱动、则可以使用单个 CSD88539ND 替换2个达灵顿对。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。 是的、MC33033取代了 U5901。 我将向您发送另外两个 MC33033原理图、其中提到了半波和全波。 只需确保它首次运行、因此感谢您的耐心。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      随附的是全波的第20页原理图,1/2波的第22页 schem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    感谢您提供原理图、下面的答案假设您将使用功率 FET、而不是原理图中所示的双极晶体管、并假设 MC33033具有适当的栅极驱动器。

    1/2波峰值22原理图:已经有4个 FET、即2个 CSD88539ND;还有几个双极晶体管、也可以由 CSD88539ND 替代、因此总共需要3个 CSD88539ND 器件。
    全波 PGE 20原理图:这显示了所有双极晶体管、有4个达林顿对、即2个 CSD88539ND、还有4个其他双极、即2个 CSD88539ND。 因此、在这种情况下、总共需要4倍的 CSD88539ND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    因此、根据几天前发送的原理图(不是最后一个原理图、而是之前显示 U5901的原理图、我将用33033替换它);想知道1/2波还是全波是合适的波形。 33033提供了这2种选择、但不确定其中哪一种是1/2或全波最匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我不是您所分享的不同拓扑的折衷专家、 我的本能是采用全波技术、但我认为您现在最好咨询您打算使用的 MC33033制造商、因为他们在建议如何使用器件时会得到最好的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    我想订购器件 DRV8881E、在发布了大量帖子后、我的问题得到了解决、我点击了"这解决了我的问题"。
    我向 TI 推荐了这封电子邮件、但到目前为止没有收到包含 TI 承诺的免费送货优惠码的电子邮件:

    "我们感谢您的反馈、并邀请您在 TI store 享受免费标准送货服务。 单击“此已解决我的问题”确认您的问题已解决后,我们将向您发送一封包含您的免费送货优惠码的电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我在 TI 内部提出过这一点、一旦发现任何问题、我将立即向您提供最新信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我将向您发送一个朋友请求、并将离线解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您发送的样片错误放置(TI 无故障)。 我想换一个、因为我无法评估第一个-您能不能通过给我免费送货来帮助我;我应该先订购两个。 如果您同意、请向我支付第二个样片的费用。

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我将关闭此主题、并向您发送一条私人消息、以便进一步讨论此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chris、Rec'd 的样片、但没有意识到焊接这些样片的问题、因为它们太小了、而且是 SMT。 是否有可能获得已安装在 ct 板上的样片? 准备为此付款。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    除非您购买了 EVM、否则我们不销售预安装在评估板上的器件、
    您可以在此处的链接中的 Web 上购买 EVM
    www.ti.com/.../DRV8881EEVM