This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV201EVM:DRV201EVM

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/730678/compiler-drv201evm-drv201evm

器件型号:DRV201EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我最近已获得 DRV201EVM。 首先、我不得不说、它与 USB 转 I2C 转换器完美配合、并且 LabVIEW 软件也可以正常工作。

我的问题是、我需要通过 Python 来控制 DRV201EVM。 为此、我需要一些示例、说明如何以 C 或 C++格式文件发送信息。 如果我没有误认为驱动程序包含在我也有的.dll 文件中、但缺少纯程序示例(唯一的问题是 LabVIEW 程序)使我无法自定义控制 VCM。

感谢你能抽出时间。

最棒的

Carles。