This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I#39;m 希望驱动低电压、低电流电机、而 I#39;m 想知道 TI 是否有任何适用的 NMOS 晶体管

Guru**** 1461370 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88539ND
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/726574/i-m-looking-to-drive-a-low-voltage-low-amperage-motor-and-i-m-wondering-if-ti-has-any-applicable-nmos-transistors

主题中讨论的其他器件:CSD88539ND

我可以使用其中的4个来驱动信号间隔为90度的四相 BLDC 电机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    感谢您考虑我们的功率 MOSFET。
    低电压、低电流可能是相对的,如果您可以为我提供电机的电压(通常 FET 电压将是此电压的~2倍)、FET 上的栅极驱动电压、电机的电流和频率,那么我可以推荐器件。
    您可以在此处查看我们的 NMOS 选择:- www.ti.com/.../overview.html
    我们有许多电机客户在使用我们的器件、如果您能提供上述详细信息、我可以为您提供最佳选择。
    我们还撰写了一篇有关为电机选择 FET 的博客、您可能会对此感兴趣、网址为 :training.ti.com/mosfet101
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    它是24 VDC、2A。 电机转速为120 RPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我们最合适的器件可能是 CSD88539ND、这是一款双路 SO-8 60V MOSFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 是否有显示 CSD88539ND 连接的可用原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    器件的连接方式在数据表首页上、此处是图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    出于某种原因、我认为图片没有显示出来、希望您可以在首页上看到器件的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    首页仅显示器件本身。 寻找显示在电路中连接的器件的 schem;显示 schem 的应用手册是理想的、如果不仅仅是显示其已连接并正在执行某项操作的 schem!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    在 TI.com 上的产品摘要页面中: www.ti.com/.../CSD88539ND
    右侧是一个称为特色工具和软件的部分、在此列表中是使用此产品的几个参考设计、其中之一是 www.ti.com/.../tida-00447
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 希望订购此器。   我想四相 BLDC 电机需要4个电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚实现:

    我将使用 MC33033来驱动这种情况、因为 TI 没有四相即用型控制器设计。 (看起来这是唯一的四相控制器设计)。 那么、我是否需要 MC33033和 MOSFET 之间的前置驱动器? 由于这必须是四相、同样的问题是没有 TI 的前置驱动器? 如何摆脱这种僵局?  

    注:我的问题仍然没有解决,尽管它说已得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    虽然我已经回答了这个问题、但系统似乎没有开机自检、所以如果这是您已收到的重复答案、请原谅我。
    虽然我不熟悉 MC33033、但数据表中指出、该器件旨在直接驱动功率 MOSFET、因此无需前置驱动器。