请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8873
客户询问"TI 是否有可确保 DRV8873通过 CE 标志抗扰度测试(EN60730)的推荐输出保护方案? 浪涌、ESD、EFT 等”
我确实指出,“DRV8873集成了一个扩频时钟功能,用于内部数字振荡器和内部电荷泵。 此特性与输出压摆率控制相结合,可最大限度地减少器件的辐射发射。”
请提供建议。
谢谢、
标记