This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/724738/drv8711-drv8711

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: DRV8842

我已经使用 DRV8711设计了步进电机驱动器。 对于特定应用、我需要1/25步进模式、即双极步进电机每步0.072度。 如何使用 DRV8711实现这一点?  如果无法使用 DRV8711、是否有任何其他步进驱动器 IC 可实现1/25步进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    DRV8711和 TI 系列的其余步进电机控制器不提供1/25步进选项。

    如果您需要1/25、则可以使用 DAC 构建您自己的 DAC。 对于低电流、可使用 DRV8881E。

    对于更高的电流、可使用两个 DRV8842