This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:这些跳线有什么作用?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182662/drv8329aevm-what-do-these-wire-jumpers-do

器件型号:DRV8329AEVM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

客户希望了解驱动板上以下4个跳线的功能。 根据本指南,设备的两侧都位于同一个 GND 网络上。 这些是否用作测试点?

组件如下:

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、您好!

    这些是用于在 EVM 上进行测试和测量的接地轨。  

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="496057" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182662/drv8329aevm-what-do-these-wire-jumpers-do ]客户希望了解驱动器板上以下4个跳线的功能。 [/报价]

    这些是在测量其他信号时将示波器探针接地的好位置。  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshay 和 Brian、

    感谢您的支持。

    为什么我们在使用红色测量点的同时仍需要该接地轨? 这与圆柱形测量点之间有何差异?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    使用示波器探头时、尤其是一次多次使用、可以方便地将探头的接地端夹到接地导轨。 圆柱形测量点要小得多、对于示波器探头的接地端而言、更难夹住。

    此致、

    Anthony Lodi