This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:如何确定 DRV8876的输入电压范围?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183429/drv8876-how-is-the-input-voltage-range-of-drv8876-determined

器件型号:DRV8876

大家好、

DRV8876的输入电压范围为4.5V-37V。 请告诉我如何确定4.5V 和37V? 计算是否有任何理论基础? 还是通过实验进行测量? 测试方法是什么?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Katherine、  

    该电压范围基于芯片的设计、我们测试芯片以确认它在该电压范围内工作。  在这个建议的工作范围之外、芯片不能保证按照数据表规格运行。   

    此致、

    Jacob