This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:"失速"静止时检测?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A, DRV8452, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183098/drv8434a-stall-detection-at-standstill

器件型号:DRV8434A
主题中讨论的其他器件: DRV8452DRV8462

您好!

抱歉、如果我已经监督过该主题、可能已经涵盖了该主题。 请给我指出!

是否有任何步进电机驱动器在静止时检测到步进电机通过外部力转动?

构成 技术数据 DRV8434A 最适合我们的应用、但我没有从文档中获得有关静止状态下运行的信息。

提前非常感谢!

此致、

因格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英格马、

    如果我正确理解了您的问题、您希望检测步进电机何时处于保持状态、并且外力是否会使电机脱离保持状态?  DRV8434A 将无法检测到这一点。  

    该器件可用于检测电机驱动器处于 DRVIVING 状态时的失速、并在电机上施加力以使其失速、或者负载变得过大并使电机停转或电机达到结束停止。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    是的、这正是我的意思: 步进电机处于保持状态、外力将电机移出保持状态。

    哪种电机驱动器可以检测到这种情况?

    DRV8452?

    谢谢、

    因格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英格马、

    如果负载由于意外的外部力而增加、DRV8452的自动扭矩功能将尝试增大流向负载的电流。  这肯定是一个有趣的实验。

    EVM 可用于 DRV8462 (8452的高电压版本)。  

    https://www.ti.com/tool/DRV8462EVM

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在哪里可以 购买 DRV8452SPWPR (或至少 购买 DRV8434SPWPR)的一些样片?

    我使用公司电子邮件地址登录了 TI 网站、但申请样片的权限被拒绝。

    目前 经销商或 TI 均未提供这两种产品(DRV8452SPWPR 和 DRV8434SPWPR)。

     DRV8452SPWPR 在 DRV8452产品页面上甚至没有提到。  它的状态是什么?

    我目前正在为小型测试系列设计原型 PCB。 几乎已经完成了,但现在我被吸入了: HTSSOP-28中的变量不可用:-(

    祝你新年快乐!

    此致、

    因格马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英格马、

    遗憾的是、目前我们没有 PWP 型号的可用性。  这些文件将在几个月后才发布。

    目前、您只有 DDW 型号、它仍然是引线式封装...更大。

    对于 DRV8434SPWPR、我在我们的网站上看到了很多库存。  库存为2495件。  我不知道为什么这不适合你。

    https://www.ti.com/product/DRV8434S

    此致、

    Ryan