This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:加电期间的寄存器设置

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183561/drv8301-register-setting-during-power-on

器件型号:DRV8301

在每次上电期间是否需要使用 SPI 设置所有寄存器? 是否有关于 SPI 推荐设置的指南?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的提问!

    如果客户希望从默认 SPI 寄存器设置中更改任何寄存器设置、则每次上电以及发生欠压事件(UVLO)时、客户都需要使用 SPI 设置寄存器、 此外  、在器件每次通过 使用 EN_GATE 引脚退出低功耗模式后、 这是因为在所有这些条件下、数字内核都将断电、因此 SPI 寄存器将复位为默认设置(默认寄存器设置全为0)

    SPI 设置将取决于客户的特定应用、但如果客户对任何特定设置有任何疑问、请告知我、我们可以根据客户的要求提供指导。  

    此致、

    Anthony Lodi