请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8329 您好专家、
我可以在数据表中看到" nSleep 的输入电流"、如何理解它?
- 选择上拉电阻时、我们应考虑此电流限制。 我们应该添加 一个大电阻器、以将电流限制在10uA 以下(就像右图所示)
- 该电流表示流入器件的电流大小:如果引脚电压为5V、则流入器件的电流为6uA。 我们不需要限制通过上拉电阻器的电流。
哪种理解是正确的?

如果第一个理解是正确的、我还有另一个问题:
- nSLEEP 引脚电压不能超过8V= 800kΩ μ A x 10uA; 超过8V 将产生过大的电流。 因此、我不知道在哪种情况下引脚电压可以是65V (图表的第一行)
谢谢你
伊斯天