This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:来自不同 DRV 的 SHX

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183619/drv8718-q1-shx-from-different-drv

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

尊敬的专家:

我有两个问题:

GHx 上的电压是否跟随 SHx 电压? SH1为9V 时的平均值、对于 FET 关断状态、GH1也为9V?

2.能否使用下面的拓扑? (从两个不同的 DRV8718器件连接 SH1)两个 SH1是一个1欧姆热电阻器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    1) 是、如果 FET 处于截止区域、则 VGS 将接近零伏。

    2) 2) DRV8714-Q1具有特殊模式、可避免上述驱动器"C"的未使用 GL1和驱动器"B"的未使用 GH1连接出现 VGS 故障。   

    如果没有这种模式、我相信您将会在上述配置中遇到意外的栅极故障。   

    此致。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    这种分离式 HS LS 控制仅适用于 DRV8714、而不适用于 DRV8718?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    正确...仅限 DRV8714。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我的案例是 DRV8718。 那么、我应该怎么做?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、  

    是的、我了解您的案例是 DRV8718-Q1。  正如我说过的、在选择拓扑的情况下、将会发生意外的栅极驱动故障。  因此、我提到 了 DRV8714-Q1、该器件具有专门设计的模式来避免这些误差、很抱歉让您感到困惑。

    此致、

    Ryan