This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889-Q1衰减模式变化。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1183577/drv8889-q1-drv8889-q1-decay-mode-change

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

这是 Jimmy Follow Automotive 应用抬头显示(HUD)。

由于电机 有噪声、我们的客户将智能调优纹波控制更改为智能调优动态衰减 、并注意到噪声得到了改善。

如果我们要 使用动态衰减、 我们是否应该对此有任何担忧?

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    只有一个问题。  STDD 中的失速检测功能将不起作用。  它仅适用于 STRC。  如果他们不关心失速功能、则不存在任何问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、  

    感谢您的回复。

    我是否可以知道什么是 STALL、STDD 和 STRC? 在哪里可以找到数据?  

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您可以在数据表中搜索"stall"一词并阅读所有相关信息。   

    STDD =智能调优动态衰减

    STRC =智能调优纹波控制

    此致、

    Ryan