This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:REG:DRV8889-Q1开路负载检测采样(OL_TIME)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182011/drv8889-q1-reg-drv8889-q1-open-load-detection-sampling-ol_time

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

我们在设计中使用的是 DRV8889-Q1。  我有一个与开路负载检测采样(OL_TIME)相关的查询。  在 DRV8889-Q1数据表中 、根据配置、OL 开路负载检测时间被提到、例如最小3ms 至最大200ms。

在此期间(例如200ms)、将采集多少个样本来设置故障状态寄存器(0x00)中的位 OL (位0)

谢谢、此致、

Pavithran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3ms 规格适用于在 SPI 寄存器中具有可选 OL_TIME 的 DRV8889A-Q1器件。

    对于 DRV8889-Q1 (非 A)、只有一个设置。  最大值为200ms。  最小值为80ms。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    但是 在此 期间(例如200ms)、将采集多少个样本来确认是否检测到开路负载并设置 故障状态寄存器(0x00)中的 OL 位(位0)

    谢谢、此致、

    Pavithran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavithran、

    无论何时电流降至~30mA 的阈值以下、计时器都会启动。  当计时器到期时、该位将被置位。  如果在此期间的任何时间电流上升到阈值以上、则该时间将被重置。  它是一个比较器、因此是模拟的。  采样不是以数字方式或类似的任何方式进行的。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    由于生病、我无法回复您的消息。

    您的最新回复已解决我的查询。

    感谢您的支持。

    此致、

    Pavithran