This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电阻模式下的 MCT8316ZT 降压转换器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182834/mct8316z-mct8316zt-buck-in-resistor-mode

器件型号:MCT8316Z

尊敬的团队:

您能不能让我了解如何计算 MCT8316ZT 电阻模式下 RBK 电阻器降压转换器的损耗?

条件如下、
 - VM=24V
 - VBK=5V、VSEL_BK=Hi-Z
 -无外部负载、仅 FB_BK 电流为~15mA
 -RBK:22欧姆

我的客户在电阻模式下的降压模式下评估其电路板上的 MCT8316ZT。 客户现在 RBK 电阻器存在发热问题。

关于降压模式下的 SW_BK 运行、在 VBK/VM 的接通占空比下、具有 VM-GND 振幅的 SW_BK 输出 PWM 脉冲吗?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    还有一个问题。  

    在 MCT8316Z 的数据表中、它描述如下、
     如果未使用降压稳压器、则降压引脚 SW_BK、GND_BK 和 FB_BK 不能悬空或接地。 降压稳压器组件 LBK/RBK 和 CBK 必须在硬件中连接。

    请告诉我 SW_BK 引脚无法保持悬空的原因。
    客户还考虑不使用集成的混合模式降压稳压器、并为 FB_BK 提供外部5V 电压。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    感谢您的提问! 我的目标是在本周结束前对你作出回应。  星期二 是 TI 的假日、因此可能会延迟回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninomiya-San

    SW_BK 引脚不能保持悬空、因为只要驱动器在上电期间或欠压故障后或退出睡眠模式后复位、默认设置是启用降压、直到通过 SPI 禁用降压。 即使未使用降压转换 器、降压转换器也会在器件复位后的一段时间内运行、直到通过 SPI 禁用它。 您可以使用 小尺寸组件、因为功率耗散不是很重要的问题、因为您计划在复位后立即禁用降压。

    此致、

    Anthony Lodi