This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:使用 DRV8244-Q1 SPI (S)进行速度控制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1094574/drv8244-q1-speed-control-with-drv8244-q1-spi-s

器件型号:DRV8244-Q1

您好!

对于 DRV8244-Q1 SPI (S),如果它们没有连接 IN1/IN2引脚,而只使用 SPI 来控制电机转速,客户是否应该只翻转“S_EN_IN1”和“S_PH_IN2”位,并将其模拟为 IN1/IN2引脚,并仅通过翻转频率控制速度?

DRV8244-Q1 SPI (S)是否有任何寄存器设置示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云涛

    是的、这是可能的、但速度将受到 SPI 写入时间的限制。  数据表中提供了最大 SPI 频率。

    此致、

    Ryan