This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:向固件添加额外的极点

Guru**** 2383880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/679768/drv8323-adding-additional-poles-to-the-firmware

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

客户正在使用 DRV8323BOOST 和 F5529 LP、并为 BLDC 传感器提供固件。 我们认为这些示例来自 DRV 组。 我们是否有任何具有额外极点的示例?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    您的意思是"我们是否有其他极点的示例?"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、
    您是否能够在终端找到答案? 我知道我们的 GUI 在电机控制参数下提供了电机极点选择、可从2极更改为12极。 如果这不是您提到的内容、请重新发布您的问题。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    很抱歉耽误你的时间。 不知怎么说、这种情况也会有所减少
    是的、这是我们要询问的设置。 最终目标是使电机运行更平稳、但仍使用梯形换向。 查看 MSP430F5529参考代码、该应用使用具有6个硬编码状态的梯形换向。 问题是、我们是否有实现更多换向状态的器件、以便电机能够更平稳地运行。

    此外、我不确定 GUI 电机极点(2-12)如何将其作为参数实际应用到应用中。 然后、我们可以检查它如何影响应用。


    此致、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!

    您正确、6种状态是固定的、无法在 GUI 中更改。
    计算速度时仅考虑 GUI 中的极数、如 RPM 所示。 不考虑换向状态。
    不过,这些都是好的几点,我将在下一个事态发展中作一说明。
    我希望这对... 谢谢你。