This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:PWM 模式问题

Guru**** 2385990 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683375/drv8320-pwm-mode-issues

器件型号:DRV8320

我无法一次性将 DRV8320S 配置为1xPWM 模式。 配置它需要3000多个计数。 此外,IC 的温度高达60*C 可能的原因是什么。 即使在配置之后、我也无法在 DRV 引脚上看到 COUT 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、

    您能否澄清一下在使用 TI 的 DRV8320 EVM 及其附带的 GUI 时是否看到过这种情况、或者您自己的开发是否正在发生这种情况?

    如果您使用的是 GUI、由于 GUI 中的斜坡速率参数、您需要为电机提供多个周期。

    有关所有 GUI 参数的信息、请参阅用户指南

    此外、确保霍尔传感器的输出与电机的相应相位相匹配、这可能会导致换向问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是我们自己设计的评估板。 我们尚未从德州仪器购买。 如果我们不将外部焊盘接地、情况会怎样。 如果 EP 和接地之间没有连接、我们是否会面临任何问题。 同样、即使在其输出 GH 和 GL 引脚上未连接任何元件、DRV8320S IC 也会变得很热(独立)。 我们的设计与参考设计几乎相同。 所有引脚电压均符合要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我收到了团队的任何回复。 等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navin、
    我对延迟回复表示歉意。 至的散热焊盘不是可选的、必须将其接地、这可能与您遇到的散热问题有关。
    您的 MODE 引脚的电压电平是多少? 您是否可能未处于正确的模式?
    器件是否在任何给定时间报告故障? 如果是、在什么条件下?
    此外、我们的 EVM 和 GUI 是开始评估的好选择。 您可以从此处观察到提供给器件的信号与您的设置之间的差异。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navin、

    您是否能够在终端找到您的答案? 我没有听到您的声音、因此我认为您能够解决您的问题。 我将关闭该主题、但如果不正确或遇到新问题、请启动新主题。 谢谢你。