This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:测量三相电流和电压、而不是位置

Guru**** 2381860 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/680688/drv8301-measurement-3-phase-current-and-voltage-instead-of-position

器件型号:DRV8301
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好、

首先、很抱歉、如果我的问题与 TI 及其产品不直接相关、但我找不到更合适的论坛。

我的情况是:我必须设计一个用于位置控制的伺服驱动器。 为了感应正确的位置信息、我希望使用光学正交编码器。 为此、我计划使用具有 FOC 控制环路的 BLDC 电机来获得最大扭矩。 我知道这些控制元件的基础知识、但是当我阅读文献时、我对三相电流和电压测量以及轴位置感到困惑。

为了实现 FOC、在 Park 变换期间、我必须知道轴的确切位置、在我的案例中、由于光学编码器、这是已知的。 另一方面、我看到了许多 BLDC 驱动设计、其中包括测量所有三相的电流和电压。

我的问题是:在我的案例中、这些三相电流+电压反馈信息是否提供了其他信息? 它是否有助于我实现更好的伺服控制(更平滑的扭矩、速度等)、或者它们是否会产生与两相电流信息和光学编码器等效的结果?

请记住、我需要位置控制、以便始终存在光学编码器(或等效的位置感应反馈)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以使用基于有传感器或无传感器观测器的方法来识别位置。 当您有传感器时、它会直接提供位置信息。 如果您的应用负担不起传感器的成本、则使用电压和电流反馈来估算在软件中运行时使用电机模型的位置。

    如果您已经拥有光学编码器、则此时无需担心电压和电流反馈。 您可以将其用作编码器功能的验证、但这是可选的、不是强制性的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    答复的坦克。 但这样、我还有两个问题:
    增量编码器具有索引信号、可以在0度、新圆圈上进行标记、等等... 如何确定索引脉冲检测与实际电机轴位置之间的角度? (我知道、在某些情况下、在机械安装过程中可以得到保证、但电子解决方案会更好)
    即使我可以使用编码器进行 FOC 控制、但我应该在加速期间控制电流(扭矩)吗? 例如、避免出现浪涌电流这种可能比正常电流高得多的情况?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您需要 QEP 校准例程。 在这里、通过将电角设置为零来对齐电机。 转子轴将与产生的 MAG 磁场的位置对齐、该磁场被视为编码器的基准角度零。 您可以将编码器重置为与此位置对应的零、以便 QEP 捕捉将立即捕获您可以使用的值、或者、您可以记下 QEP 角度作为您必须从 QEP 未来值中减去的偏移角。

    controlSUITE 中提供了示例项目。

    您可以参考中提供的软件
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0\IDDK_PM_Servo_F2837x_v2_00_00_00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "即使我可以使用编码器进行 FOC 控制、但我应该在加速期间控制电流(扭矩)吗? 例如、避免出现浪涌电流这种可能比正常电流高得多的情况?"
    -最好有电流(扭矩)环路来执行扭矩控制加速或限流启动。 上面提到的示例项目是以这种方式实现的。