主题中讨论的其他器件:DRV10983
我已经阅读并重新阅读了 slou395d.pdf、这对我很有帮助、但我无法有效地控制电机速度。
电机参数如下:
项目编号 | 工作电压 | 否极 | 最大转速(rpm) | 最大电流 | R (相位 CT) | KT (pH) | LR 常量 | 惯性时间 |
Maxon EC32 | 24 | 8. | 4530. | 0.5. | 6.850 | 80 | ? | 304毫秒 |
我包含了下面 Maxon 提供的数据副本。
我已使用指南中推荐的方法确定惯性 T。
我没有用于示波器的电流探头、因此无法确定 LC 常数。
在开环模式下、我可以启动电机和风扇叶片的运行、但似乎无法达到600rpm 的目标速度。 电机达到320rpm、然后改变速度需求没有任何作用、并且 Kt 和相位电阻等不断变化的参数只会增加来自 PSU 的电流、但根本不会增加速度。
同样、如果我将开环/对齐电流值从0.4A 更改为0.8A、电流消耗会增加、但速度不会改变。
我出了什么问题?
此致
John
电机配置文件为:
DRV10983 0x20 0x6D
DRV10983 0x21 0x2A
DRV10983 0x22 0x3B
DRV10983 0x23 0x0
DRV10983 0x24 0x40
DRV10983 0x25 0xFD
DRV10983 0x26 0x88
DRV10983 0x27 0x90
DRV10983 0x28 0xA9
DRV10983 0x29 0x49
DRV10983 0x2A 0x5
DRV10983 0x2B 0xD