This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DRV8814:TINA-TI 瞬态模型

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684890/tina-spice-drv8814-tina-ti-transient-model

器件型号:DRV8814
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试将提供的瞬态 Spice 模型导入到 TINA-TI 中、并不断收到以下错误。

我们是否有与 Tina 兼容的器件模型?  如果不是、获取一个需要什么?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    我认为您使用的模型库文件是使用 P-SPICE 模型编辑器加密的、这就是您遇到该错误的原因。 我将 通过内部发送电子邮件与您联系。

    谢谢、

    Ayon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我同意您的评估。 我将等待您的跟进。

    谢谢、
    Stuart