This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:DRV8825收发器功能

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8825EVM, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684989/drv8825-drv8825-diver-capability

器件型号:DRV8825
Thread 中讨论的其他部件:DRV8880

您好,我们希望使用 DRV8825设计为电机驱动器, 需求参数如下

1、 双极步进电机驱动,驱动36V/2A 电机步进控制--我们在 TI 网站,服务器,我们只发现驱动 器电流 为2.5A,而 VM=24V,,因为我们的 VM=36V,所以我需要您的帮助来检查 DRV8825的驱动 器电流是否=2A,VM=36V,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    通过适当的散热、DRV8825能够在36V 下驱动2A 电流。 DRV8825EVM 可用于评估器件的运行。

    如果2A 为满量程电流、请同时考虑 DRV8880。 此器件包括自动调优。