This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:VREFO 旁路电容

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684661/drv8834-vrefo-bypass-cap

器件型号:DRV8834
主题中讨论的其他器件:DRV8843

我在 DRV8843数据表中看到、您不应在此引脚上放置旁路电容器。  我继承了一个设计、在该设计中忽略了该指令、并且该引脚上有一个0.1uF 电容器。  虽然 所有输入信号都正确(而且电机电压电源最大为8V)、但我得到的一些单元中的 DRV8843仍出现故障。  我想知道这个引脚上的旁路电容器(也许在多个加电/断电周期内)是否会导致芯片损坏、从而导致无法步进?

相关-此设计具有经过电阻分压器 DAC 并返回 AVREF/BVREF 的 VREFO。  我的问题是 、VREFO 是否完全调制(即在特定相位期间进行电流限制等)、还是始终为恒定2V 标称值?

谢谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    VREFO 是内部生成的20V 标称基准电压。 它被设计成恒定2V 额定电压、并且驱动一个小于400uA 的负载。

    添加电容器会产生比这大得多的浪涌电流。

    电阻分压器 DAC 需要什么电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件为 MCP4726、在缓冲输入模式下的输入电流规格典型值为210uA、最大值为400uA。 无缓冲器、与210kΩ Ω/29pF 输入阻抗的附加技术规格相同。 我们一直在缓冲模式下使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    感谢您确认电阻分压器 DAC。 VREF 引脚上的最大电流为40uA、因此不会出现问题。

    VREFO 引脚上的电容器应被移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VREFO 的电流为400uA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    是的、VREFO 为400uA。 我提到的40uA 是 MCP4726 VREF 引脚将灌入的绝对最大电流。

    实际上、典型的非缓冲电流应为~10uA (2V/210kOhm)、并且缓冲电流可能较小。