This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV3205EVM:为什么在非 abc 三相 PWM 的中间触发电流的上升沿?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/684185/ccs-drv3205evm-why-is-the-rising-edge-of-the-current-triggered-in-the-middle-of-the-non-abc-three-phase-pwm

器件型号:DRV3205EVM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 所有:

   触发的电流上升沿不 在非 abc 三相 PWM 的中间?

在 某些地方不收集三相电流????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流触发的上升沿不在三相 PWM????的中间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    您能否解释一下捕获此波形时尝试对 EVM 执行的操作、以及您观察到的问题是什么? 我真的不明白您在原始帖子中提出的问题是什么?

    谢谢、
    Garrett