工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 DRV8312EVM 开发套件以及电机 BLDC DT4260-24-005 24VDC 4000RPM (刚刚开始)。 我运行了示例代码 BLDC_sensorles、电机运行直至达到4级。 在5级、当我闭合环路时、它不起作用。 我认为问题可能出在 CMTN_TRIG 模块中。
下面是 经过测量的 CmtnTrig 和 ZcTrig 信号。 我°与引导文件相比并不正常(也就是说、CmynTrig 应该在 ZcTrig 之后出现30 μ s)。 在本例中、电机仍然可以工作。
感谢大家的支持、
Trung