This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:模拟输入引脚

Guru**** 2381720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818, DRV8886AT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/683797/drv8818-analog-input-pin

器件型号:DRV8818
主题中讨论的其他器件: DRV8886AT

您好!

我们的客户使用 DRV8818、有疑问。

模拟输入引脚(VREF、DECAY)处是否有内部滤波器?

客户正在考虑噪声对器件运行的影响。

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥亚马-圣、

    这些引脚没有内部滤波。 数据表建议在衰减时使用0.1uF 电容器。 如果该引脚上也存在噪声问题、则可以对 VREF 使用相同的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢你的答复。

    我看到 DRV8818在这些引脚上没有内部滤波器。

    我建议客户连接一个电容器。

    竞争对手的器件在所有控制引脚上都有内部滤波器。

    e2e.ti.com/.../datasheet_5F00_motor_5F00_driver_5F00_competitor.pdf

    我希望 DRV888x 系列等新器件具有内部滤波器。

    谢谢、

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥亚马-圣、

    感谢您的反馈。 DRV8886AT 在加电时锁存衰减引脚设置、如您所述。 VREF/RREF 引脚是模拟输入、但由于这会设置满量程电流电平、因此电机可能不会对此引脚上的噪声/瞬态做出响应。 我仍然建议在 VREF/REF 引脚上使用一个电容器、但如果您受到空间或成本限制、您可以将其移除。