This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:如何使用示波器测量电机电流?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/682144/drv8711evm-how-to-measure-the-motor-current-with-an-oscilloscope

器件型号:DRV8711EVM

如何必须连接示波器才能获得电机电流测量值、如中所示:

http://www.ti.com/lit/an/slva637/slva637.pdf 和 http://www.ti.com/lit/ug/slvu811b/slvu811b.pdf 第9页 上的?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    电流测量是通过将电流探头连接到示波器进行的。 电流探头被钳位到步进电机的导线上。

    理想情况下、使用两个电流探头来捕获 A 和 B 绕组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的回答。 我还有其他问题:

    可以使用哪种电流探头?

    所需的带宽是多少、100 kHz 是否足够?

    (例如,PicoTech TA189 https://www.picotech.com/accessories/current-probes-clamps/30-a-precision-current-probe-bnc )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们使用类似的电流探头、但带宽要高得多(~100MHz)。 在大多数情况下、100kHz 带宽应足够。

    如果您尝试执行临界情况测量、例如短路保护、则需要更高的带宽。